브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

슈나이더 일렉트릭, AI 시대 데이터센터 혁신 주도 이지 모듈형 데이터센터 올인원 솔루션 공개

데이터센터 구축의 새로운 패러다임 제시: 신속성, 유연성, 지속가능성을 한 번에!

한국, 2025년 6월 24일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 권지웅)이 급증하는 데이터 처리량과 AI 워크로드에 효과적으로 대응하기 위한 혁신적인 솔루션, '이지 모듈형 데이터센터 올인원(Easy Modular Data Center All-in-One)'을 공개하며 미래 데이터센터 인프라 혁신을 주도하고 있다.

최근 생성형 AI 기술과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 확산은 데이터센터의 역할과 중요성을 더욱 부각시키고 있다. 하지만 365일 24시간 운영되는 데이터센터는 막대한 에너지를 소비하며, AI 워크로드는 일반적인 데이터 트래픽보다 훨씬 더 많은 리소스를 필요로 한다. 이러한 상황에서 기존 데이터센터 구축 방식으로는 급변하는 시장 요구에 신속하게 대응하기 어렵다는 지적이 제기되고 있다.

슈나이더 일렉트릭은 이러한 문제점을 해결하기 위해 데이터센터 구축의 새로운 패러다임을 제시하는 이지 모듈형 데이터센터 올인원 솔루션을 선보였다. 이 솔루션은 전력, 냉각, IT 인프라를 통합한 모듈을 공장에서 사전 제작한 뒤 현장에서 빠르게 설치하는 방식으로, 기존 데이터센터 구축 방식 대비 시간과 비용을 획기적으로 절감할 수 있다. 또한 모듈형 구조는 필요에 따라 용량을 손쉽게 확장하거나 축소할 수 있어 변화하는 IT 환경에 유연하게 대응할 수 있도록 지원한다.

이지 모듈형 데이터센터 올인원 솔루션은 신속한 구축, 유연한 확장성, 일관된 품질, 에너지 효율적인 설계라는 네 가지 핵심 강점을 바탕으로 차별화된 가치를 제공한다. 먼저, 이 솔루션은 사전 제작된 모듈을 현장에서 조립하는 방식으로 구현되어, 기존 데이터센터 구축 방식에 비해 전체 구축 기간을 획기적으로 단축할 수 있다.

또한, 모듈을 자유롭게 추가하거나 제거할 수 있어, 비즈니스 요구 변화에 따라 데이터센터 용량을 손쉽게 확장하거나 축소할 수 있는 뛰어난 유연성을 제공한다. 더불어, 공장 환경에서 정밀하게 제작된 모듈을 활용함으로써, 현장마다 달라질 수 있는 품질 편차를 최소화하고, 일관된 품질과 예측 가능한 성능을 확보할 수 있다. 마지막으로, 에너지 효율을 극대화한 최적화된 설계를 바탕으로 운영 비용을 절감하고, 지속 가능성을 고려한 데이터센터 운영을 가능하게 한다.

또한 IoT 기반의 디지털 플랫폼인 에코스트럭처(EcoStruxure)를 기반으로 하드웨어와 소프트웨어가 통합된 단일 시스템으로 운영되어 효율적인 관리가 가능하며, IT 모니터링 소프트웨어를 통해 모바일 기기에서도 실시간으로 데이터센터 상태를 확인할 수 있다. 24시간 원격 서비스 지원을 통해 데이터센터 운영 중 발생하는 문제에 신속하게 대처할 수 있다는 점도 장점이다. 다양한 사전 설계 템플릿을 제공하여 예산 및 설계 기간을 단축하고, 필요에 따라 맞춤형 구성도 지원하여 데이터센터 구축에 유연하게 대응할 수 있도록 돕는다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 시큐어파워 사업부 최성환 본부장은 “AI 시대 데이터센터는 단순한 데이터 저장 공간을 넘어, 혁신을 이끄는 핵심 인프라로 자리매김하고 있다"라며, "슈나이더 일렉트릭의 이지 모듈형 데이터센터 올인원 솔루션은 신속성, 유연성, 지속가능성이라는 세 가지 핵심 가치를 제공하여 고객이 AI 시대 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

관련 담당자

Wiztrust의 블록체인 인증 플랫폼 채택

이 페이지 공유: