뉴스룸

슈나이더 일렉트릭, ‘EcoStruxure™ Foxboro DCS 제어 소프트웨어’ 최신 버전 공개

• 대표적 공정 자동화 시스템인 '에코스트럭처 폭스보로 DCS' 기능 향상

• 품질 개선 및 운영 시간 단축을 위한 다양한 소스 제공


한국, 2018824 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(www.schneider-eletric.co.kr, 한국지사 대표 김경록) 에코스트럭처 폭스보로 DCS 제어 소프트웨어 7.1의 최신 버전을 출시했다.

 

이는 고객의 자산 운영 측면에서실시간으로효율성, 보안, 신뢰성 및 수익성 향상을 돕는다. 새로운 소프트웨어는 전보다 기능 향상 및 HMI가 강화됐으며, ‘에코스트럭처 폭스보로 DCS(EcoStruxure Foxboro DCS)’의 능력을 확장시키고 엔지니어링을 단순화해 사용자의 경험을 개선한다.

 

에코스트럭처 폭스보로 DCS 슈나이더 일렉트릭을 대표하는 개방형의 상호운영적 공정 자동화 시스템이다. 제조 산업 현장에서의 운영 수익성을 위해 정확하고 효과적인 제어를 제공한다. 특히 이 시스템은 가시적인 운영 수익성 개선과 미래 대비 아키텍처를 제공하는 유일한 공정 제어 시스템이다. 또한, 고용량 및 고가용성의 제어 프로세서로서 강력하 목적에 부합하는 I/O, 직관적인 역할 기반 엔지니어링 도구, 향상된 직관적 조작 기능을 갖췄다.

 

에코스트럭처 폭스보로 DCS 제어 소프트웨어 7.1은 강력한 사이버 보안을 보장하며, 유연성을 최대화하기 위해 Windows® 10 Windows Server® 2016에서 실행된다. 동일한 시스템에서 Windows XP, Windows 7, Windows 10을 혼합할 수 있어, 업그레이드 일정과 시기를 유연하게 결정할 수 있다. 또한, 공장 생산 일정에 가장 적합하게 원하는 순서, 원하는 속도로 공장의 개별 섹션을 업그레이드할 수 있다.

 

새로 업데이트 된 기능은 다음과 같은 특징을 갖춘다. 우선, '에코스트럭처 필드 디바이스 엑스퍼트(EcoStruxure Field Device Expert)'의 구동 및 재시작 시간이 단축되며, 지능형 시운전 마법사를 통해 HART 장치 시운전 및 문서화 과정을 자동화한다.

 

또한, 새로운 HMI 벌크 그래픽 편집기를 통해 테스트 중 품질을 개선하고, 시간을 단축시켜준다. 특히 수백 개의 디스플레이 복제를 통해 인력을 절감시키고, 품질을 개선해준다. 이밖에도 제어 편집기 활동 모니터와 실시간 자산 상태 모니터링 기능이 향상돼 효율성 및 신뢰성이 증대된다.

 

슈나이더 일렉트릭의 공정 자동화 관리 부문 부사장 하니 포우다(Hany Fouda)는 “슈나이더 일렉트릭은 개방형 공정 자동화의 미래에 이해도가 높고, 이를 선도하고 있으며, 에코스트럭처 플랜트(EcoStruxure Plant) 플랫폼은 이러한 비전을 달성하는 데 도움이 될 것”이라 “새로운 제어 소프트웨어 마이그레이션 경로는 고객이 최신 기술을 계속 보유하도록 보장한다. 30여년 전 Foxboro I/A 시리즈 DCS를 출시한 이후로 개방형 공정 자동화와 관련해서 산업 표준의 세우는 역할을 해왔다. 슈나이더의 대표적인 DCS 에코스트럭처 폭스보로 DCS는 이러한 유산을 토대로 구축된 것이다. 업데이트된 에코스트럭처 폭스보로 제어 소프트웨어와 향후 투자를 통해 고객들이 단순한 공정 제어에서 실시간 비즈니스 성과 제어로 전환할 수 있도록 지원한다. 이 접근 방식은 미래의 산업 자동화로 전환하는 더욱 간편하고 경제적인 방법과 디지털 시대의 성공을 위한 확실한 경로를 제공한다. 고객들은 현재와 미래의 성공을 위한 최적의 조건을 갖추게 된 것이다.고 전했다.

                                                    

 

[EcoStruxure Foxboro DCS 제어 소프트웨어 7.1 업데이트 기능 소개]

·         EcoStruxure Field Device Expert는 구동 및 재시작을 위한 시간을 상당히 단축하는 한편 효율성, 안전성 및 수익성을 개선하며 다음과 같은 기능을 제공한다.

o   지능형 시운전 마법사 - HART 장치 시운전 및 문서화 과정을 자동화하여 시운전 시간 최대 75% 단축

o   장치 교체 마법사 - 개별적 또는 대량의 HART 장치 교체 또는 시운전에 필요한 시간과 전문성 크게 감소

o   번들형 HART DD 라이브러리 - HART 컨소시엄 웹 페이지의 문서를 시스템으로 이동시켜 이전에 생성된 사이버 보안 위험 제거, 보안 강화, 더 빠른 장치 배포 및 버전 불일치 근절

·         새로운 HMI벌크 그래픽 편집기는 테스트 중에 품질을 개선하고 엔지니어링 시간을 크게 단축시켜 운영 효율성과 신뢰성을 증가시킨다. 주요 프로젝트에서 사용된 새로운 벌크 그래픽 편집기는 수백 개의 디스플레이 복제를 통해 예측 가능성이 높은 결과를 제공하여 시간을 절약하고 품질을 개선하는 것으로 나타났다. 벌크 그래픽 편집기는 훨씬 짧은 엔지니어링 시간으로 기존의 FoxView HMI에서 새로운 Foxboro DCS 제어 HMI로 간편하게 마이그레이션할 수 있기 때문에 기술 간 전환 시간과 비용을 절감한다.

·         제어 편집기 활동 모니터 - 통신, 워크플로 및 협업 개선을 통한 효율성 증가

·         실시간 자산 상태 모니터링 - 신뢰성 증가

·         미래에 대비한 기술 - 슈나이더 일렉트릭과 제3자 벤더의 디지털화된 현장 장치와의 호환성을 개선하는 최신 FTD 2.0 표준 지원

·         시스템 플랫폼 업데이트 - 아비바(AVEVA)가 제공하는 최고의 비즈니스 소프트웨어와의 버전 연속성

·         새로운 마이그레이션 경로는 현재와 미래에 대한 시스템 대비를 위해 새로운 HMI 벌크 그래픽 편집기와 함께 기존 FoxView HMI디스플레이의 EcoStruxure Foxboro DCS 제어 소프트웨어 7.1 HMI 플랫폼 전환을 간소화한다. 업그레이드 마이그레이션 경로는 제어 소프트웨어의 이전 버전인 5.x, 6.x, 7.0에서 제공된다. 업그레이드 후 사용자는 생산성, 사이버 보안, 효율성, 수익성을 개선하는 더 새로운 기술을 활용할 수 있다.