슈나이더 일렉트릭, 2018년 블룸버그 성평등 지수(BGE) 선정
• 슈나이더 일렉트릭
• 블룸버그
• 다양성과 포용성에 대한 기업 철학 인정 받아
한국년 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신에 앞장서고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(, 한국지사 대표 김경록)이 2018Bloomberg Gender-Equality Index)에 선정됐다
미국 미디어 그룹 104개 기업을 선정했다 이 지수는 전 세계 모든 부문에 걸쳐 기업의 성평등 실천 바로미터를 제공한다. 이번 선정으로 인해 슈나이더 일렉트릭은 다양하고 포괄적 문화와 성평등 촉진을 위한 지속적 노력과 이행을 확고히 할 수 있을 것으로 보인다.
슈나이더 일렉트릭의 최고 인사 책임자 겸 수석 부사장 올리비에 블룸Olivier Blum)은 “슈나이더 일렉트릭의 다양성과 포용성 철학은 모든 곳에서 모든 사람에게 동등한 기회를 제공하고, 자신이 고유한 가치를 지니고 있다는 사실과 안정감을 토대로 최선을 다할 수 있도록 지원하는 것에 목표를 둔다. 블룸버그 성평등 지수는 성평등을 추구하는 슈나이더 일렉트릭의 노력을 가늠하는 바로미터 역할과 동시에 최고 성과를 이뤄낸 기업과 동등해질 수 있는 기회다하는 슈나이더 일렉트릭의 결의를 다지는 계기가 될 것이다.”고 선정 소감을 밝혔다
시장 투명성을 촉진하고 성차별 문제 인식을 높이는 지수
2016년부터 시작된 블룸버그 성평등 지수는 시행 초반 금융업에만 국한됐으나 현재, 미국 증권 거래소에서 한 번 이상 증권 거래를 한 적이 있는 모든 기업을 대상으로 조사한다. 해당 지수의 목표는 관리자와 투자자에게 성평등 성과에 대한 비교 정보를 제공하는 동시에 기업 공개를 장려하여 시장 투명성을 향상시키고, 성차별 문제 인식을 높이기 위함이다.
피터 그라우어Peter T. Grauer) 블룸버그 회장은 “다양한 산업 분야에서 성평등 지원 업무 환경을 구축하기 위해 노력을 기울인 슈나이더 일렉트릭과됐다."며 “이들 기업의 리더십은 모든 조직이 다양성과 포용성을 갖춘 기업문화에 대한 요구를 수용하고 혁신하는 데 도움이 되는 중요한 본보기가 될 것으로 본다.”고 전했다
블룸버그는 이 지수를 산출하기 위해 기업 내부 데이터를 검증, 성과 모니터링 논의, 성별 정책과 관행에 대한 목표를 수립 장려 여부 등 상세한 설문 조사를 진행했다. 총 77개의 데이터 필드에 60개의 질문에 포함됐으며 성별 통계 기업 내규, 제품 제공, 지역 사회 참여의 4개 범주로 구성됐다. 설문 조사 참여 기업은 공개 수준 및 데이터 우수성을 토대로 점수가 할당된다. 2018년 지수는 참가 기업의 2016년 회계 연도에 따른 데이터를 기반으로 했다.
슈나이더 일렉트릭, 구체적 성과를 토대로 최고 점수 획득
슈나이더 일렉트릭은 경영진의 약속, 지역 사회 참여, 관행, 정책과 관련된 기준에서 높은 점수를 받았다.
이러한 성과는 긍정적인 변화를 유도하고 진행 상황을 모니터링하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 이니셔티브가 반영됐다. 남녀 동등 임금은 분기별 측정하는 슈나이더 일렉트릭의 ‘Planet & Society’ 지속가능 개발 바로미터에 포함된 16개 주요 지표 중 하나이며, 2017년에는 직원 85%가 남녀 동등 임금 프로세스를 적용하는 국가에서 근무하는 목표를 달성했다. 또한 슈나이더 일렉트릭은 정부, 기업, 대학 부문에서 선정된 30명의 핵심 의사 결정권자로 구성된 ‘IMPACT 10x10x10 Champion’ 일원으로서 성평등 촉구 캠페인을 펼치고 있으며 ‘HeForShe’ 이니셔티브와 지속적으로 파트너십을 유지하고 있다.
올리비에 블룸은 “직장 내 성평등은 우선적으로 시행해야 하는, 공정하고 옳은 관행일 뿐만 아니라 개개인의 잠재력을 최대한 발휘하고, 능력을 개발하며 높은 생산성을 달성하는 데도 매우 중요하다고 강조했다