뉴스룸

슈나이더 일렉트릭, 파트너사 케이엠파워와 함께 월드 IT쇼에서 통합 전원 보호 솔루션 선보여

           가정용부터 기업용까지 다양한 니즈와 여건을 충족시키는 통합 전원 보호 포트폴리오 공개

           파트너사 케이엠파워와 공동으로 참가하여 전원 보호 솔루션 관련 비즈니스 성장 기회 모색

           전원 보호 솔루션에 대한 슈나이더 일렉트릭의 리더십 선보여

2017524 글로벌 에너지관리 자동화 전문기업 슈나이더 일렉트릭 코리아(대표 김경록) 서울 코엑스에서 5 24일부터 27일까지 열리는 국내 최대 정보통신기술(ICT) 전시회인 월드IT쇼에 데이터센터 솔루션 파트너사인 케이엠파워(대표 나미숙) 공동으로 참가해 통합 전원 보호 솔루션을 선보인다고 밝혔다. 가정, 오피스, 소규모 사업장에서부터 데이터센터까지 각각의 규모와 특성에 적합한 UPS(무정전 전원 공급 장치) 선보이며, 네트워크 서버룸을 위한 인프라 솔루션을 전시한다.

이번 전시회에서는 가정 통신 장치와 PC 가정용 전자 제품을 정전이나 불안정한 전력 공급으로부터 보호하는 홈 솔루션부터 데이터센터를 비롯한 비즈니스의 핵심 장비와 애플리케이션을 보호하는 비즈니스 솔루션까지 다양한 전원 보호 포트폴리오가 공개된다. 대표적인 전원 보호 솔루션으로 스마트 UPS(Smart-UPS) 제품군, 시메트라 PX(Symmetra PX)와 백-UPS(Back-UPS) 를 전시하여 중소규모 IT 환경을 위한 최적의 인프라 솔루션을 선보인다.

 

스마트 UPS VT(Smart-UPS VT) 컴팩트한 디자인과 런타임(Run time, 실행시간) 확장이 주요 특징인 고성능 전원 보호 3 UPS, 전세계적으로 2천만대 이상의 판매고를 기록하는 국내외 시장에서 각광 받는 제품이다. 다양한 형태의 모델로 구성되어 15~40kVA 전원 범위의 소규모 데이터센터 중요 어플리케이션 다양한 환경에 적용 가능하다.

이뿐만 아니라 핫스왑(Hot Swap) 가능한 배터리 모듈, 런타임 확장용 배터리 인클로져(Enclosure), 2 메인 압력과 자동 유지 관리 바이패스를 제공하여 가용성을 개선했다. 이와 더불어, 소프트 스타트(Soft Start) 기능을 통하여 케이블, 변압기, 발전기 등과 같은 전기 인프라의 비율을 낮춰 합리적인 유지 비용이 보장하며, 낮은 부하 단계에서도 최고 96% 효율을 달성하여 에너지 손실 운영 비용을 최소화시켜 소유비용(TCO) 절감시키는 장점이 있다.

고효율 전원 보호용 UPS 시메트라 PX 160kW 기존 시메트라 PX 80kW 비해 전원을 공급하며 배터리, 바이패스, 랙의 완성도를 개선했다. 이로써 공간 효율성을 63% 높여 중소형 데이터센터의 유연성과 가용성을 개선한 것이 특정이다. 또한, 데이터센터의 전원, 냉각, 소프트웨어와 서비스 등을 아우르는 슈나이더 일렉트릭의 인프라스트럭처(InfraStruXure) 통해 표준화 모듈화를 구현하여 온디맨드(On-demand, 고객주문형) 방식으로 데이터센터의 아키텍처를 확장할 있어 클라우드 컴퓨팅 환경의 전력 관리에 적합한 데이터센터 솔루션이다.

슈나이더 일렉트릭의 IT사업부 오승환 본부장은 월드 IT쇼에서 슈나이더 일렉트릭의 탁월한 기술력과 전문성을 대표하는 차세대 전원 보호 솔루션을 고객에게 선보이게 되어 기대가 매우 크다.”라며, “슈나이더 일렉트릭은 지속 가능 경영 이념을 실천하기 위한 다양한 공동 마케팅, 영업 활동을 통하여 새로운 비즈니스 기회를 발굴하고 파트너사들과 동반 성장하는데 앞장 계획이다.”라고 전했다.  

슈나이더 일렉트릭의 데이터센터 솔루션 파트너인 케이엠파워의 나미숙 대표이사는 월드IT쇼에서 선보이는 슈나이더 일렉트릭의 차별화된 전원 보호 솔루션을 참관객들이 직접 체험하고, 전원 보호와 인프라 관리를 비롯한 통합적 데이터센터 솔루션에 대한 전문적인 상담할 있는 장을 마련하게 되어 기쁘다.”라며, “앞으로 케이엠파워는 슈나이더 일렉트릭과 UPS 비롯한 통합 데이터센터 솔루션으로 데이터센터 사업자의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 최선을 다하겠다.“ 라고 참가 소감을 밝혔다.

슈나이더 일렉트릭의 전원 보호 솔루션에 대한 자세한 정보는 슈나이더 일렉트릭 코리아 홈페이지(https://www.schneider-electric.co.kr) 와 케이엠파워 홈페이지(http://www.km-power.com)에서 확인 가능하다.

 

# # #

 

 

 

슈나이더 일렉트릭

1836년 프랑스에서 설립된 슈나이더 일렉트릭은 글로벌 에너지관리 및 자동화 전문기업이다. 2016250억 유로의 매출을 달성했으며, 전 세계 100여 개 국가에서 144천명의 직원들이 에너지와 산업공정을 안전하고 생산적이면서도 지속 가능한 방식으로 관리할 수 있도록 돕고 있다. 간단한 스위치에서 복잡한 운영 시스템에 이르기까지, 슈나이더 일렉트릭의 기술과 소프트웨어, 서비스는 고객들이 비즈니스를 관리하고 자동화하는 방식을 개선시키고 있다. 슈나이더 일렉트릭의 연결(connected) 기술은 '라이프 이즈 온(Life Is On)'이라는 비전 아래, 산업의 지형을 바꾸고, 도시를 변화시키며 나아가 삶의 질을 높이는 것을 목표로 하고 있다.

㈜케이엠파워

2007년 설립된 케이엠파워는 토탈 솔루션을 지향하는 전문기업으로서UPS공급과 전산실 기반 설치 구축 등 전산 데이터센터 구축 솔루션 분야에서 두각을 나타내고 있다. 핵심기술 확보를 통한 품질경영 확립, 고객만족을 최우선으로 하는 고객감동 경영을 통해 인프라 사업분야의 전문기업이 되는 것을 목표로 하고 있다. 2010년 슈나이더 일렉트릭 코리아 APC(Advanced Technology Partner)인증에서Premier Partner로 선정됐으며, 2014년 슈나이더 일렉트릭 APC Elite Partner인증 받아 슈나이더 일렉트릭 파트너사로서 다양한 전시회 및 세일즈 프로모션에 함께 참여 하고 있다.

보도자료 문의:

슈나이더 일렉트릭 코리아 갈민경 본부장 02-2630-9749

슈나이더 일렉트릭 코리아 임효진 매니저 02-2629-8234

 

시너지 힐앤놀튼 오승원 팀장02-2287-0960

시너지 힐앤놀튼 최형원 매니저 02-2287-0972

현재 채팅이 가능합니다.