뉴스룸

슈나이더 일렉트릭, PLC 시스템 업그레이드 서비스 출시

이더넷 지원 Modicon M580 ePAC로 업그레이드, 가동 중단 시간 감소 구현

• 강력한 산업용 사물인터넷, 사이버 보안 기능으로 신뢰성과 안전성 향상

• 기존 시스템 I/O 및 애플리케이션 로직을 유지하는 등 현재 설비 보호

한국, 201712 7 – 글로벌 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 수행하고 있는 슈나이더 일렉트릭(www.schneider-eletric.co.kr, 한국지사 대표 김경록)PLC(Programmable Logic Control) 시스템을 업그레이드할 수 있는 새로운 서비스를 출시했다. 이 서비스는 간단하고 안전하며, 비용 효율적인 방식으로 제조업 시스템의 활성화를 돕는다.

 

이 서비스는 1시간 이내 업그레이드가 가능하다. 가동 중단 시간과 운영 중단을 대폭 감소 시켜 슈나이더 일렉트릭의 Modicon M580 ePAC로 간편하게 마이그레이션할 수 있다. 이더넷 기능을 내장하였으며 동급 최강의 처리 성능 및 메모리를 갖추고 있다.

 

가치 중심 기술을 향한 업그레이드

슈나이더 일렉트릭의 산업 서비스 담당 수석 부사장 나탈리 마코트(Nathalie Marcotte)는 “노후화되거나 단종된 PLC 시스템을 업그레이드하는 것이 하이브리드 및 공정 작업의 안전성, 효율성, 특히 수익성을 높일 수 있다는 것이 입증됐다.”라며 “PLC 업그레이드 서비스를 통해 제조기업은 슈나이더 일렉트릭의 가치 중심 산업용 사물인터넷(IIoT) 기술 및 전문성을 신속하고 효율적으로 활용하여 더 나은 통찰력을 확보할 수 있다. Modicon M580 ePAC으로 업그레이드하면 필요한 순간에 보다 정확하고 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있으므로, 안전하면서도 지속가능한 방식으로 운영 수익성을 실질적으로 개선할 수 있다.”고 전했다.

 

Unity M580 애플리케이션 컨버터(Unity M580 application converter)와 마이그레이션 엑스퍼트 컨피규레이션 유틸리티 툴(migration expert configuration utility tool)을 결합하여 원활한 마이그레이션을 제공한다. 따라서 운영상 격차를 식별하고 각 고객의 고유한 시스템 과제를 해결하는 데 도움이 되는 권장 사항을 지원할 수 있다.

 

이러한 결합으로 고객은Quantum Premium 플랫폼에서Unity 소프트웨어 애플리케이션을 M580과 호환되도록 쉽게 변환할 수 있으며, 새로운 M580 I/O에 대하여 사전 엔지니어링 제안을 생성하는 옵션도 제공할 수 있다. 또한 TSX Premium 프로세서의 신속한 와이어링 시스템을 이용해 1시간 이내에 업그레이드를 완료할 수 있다.

 

운영 수익성 제어를 가능하게 하는 ‘모든 레벨에서의 혁신’

나탈리 마코트는 “특히 제조업계에서 오늘날의 비즈니스와 보조를 맞추기 위해서는 운영 측면에서 민첩성과 연결성이 향상될 수 있도록 기술을 구축해야 한다. 슈나이더 일렉트릭 고객 중 여전히 신뢰도가 낮으며 총소유비용은 높고, 운영에 있어서 새롭거나 부상하는 위협에 취약한 노후되고 비효율적인 PLC에 의존하고 있는 상태다. Modicon M580 ePAC으로의 업그레이드는 비즈니스 중단 없이 실시간으로 운영 수익성을 신속하게 제어하는 데 도움이 되는 미래 대비형 IIoT 지원 플랫폼이다”고 설명했다.

 

“이 서비스는 슈나이더 일렉트릭 고객이 에코스트럭처 플랜트(EcoStruxure Plant)를 통해 가치 중심의 IIoT 솔루션으로 마이그레이션할 수 있도록 지원한다. 고객이 운영상의 안전성, 신뢰성, 효율성, 수익성을 실시간으로 개선할 수 있도록 개방형의 상호운용 가능한 IoT 지원 시스템 아키텍처 및 플랫폼을 통해 ‘모든 레벨에서 혁신’을 수행하고 있다. 결국 고객은 자동화 투자를 비즈니스의 수익 엔진으로 변환할 수 있는 것이다.”고 다시 한번 강조했다.

 

Modicon M580 ePAC을 도입하면 Modicon M580 ePAC을 통해 확보한 효율성을 바탕으로 프로젝트 실행의 속도를 높이고 기업의 운영 수익성을 보다 정확하고 효과적으로 제어할 수 있다.

 

특히 제품의 시장 출시 시간 최대 25% 단축시켜주며, 공정에 소요되는 에너지 소비량 최대 30% 절감시킨다. 또한 사이버 공격 가능성 감소는 기본으로 보장한다.

 

슈나이더 일렉트릭의 PLC 업그레이드 서비스는 전 세계적으로 판매되며, 현재 구축 가능하다. 슈나이더 일렉트릭의 PLC 수명 주기 관리 서비스의 일환으로 제공되는 서비스는 지속적인 유지보수 및 지원을 위해 Customer FIRST Advantage Service Plan으로 보강된다. 슈나이더 일렉트릭의 산업 서비스에 대한 자세한 내용은 PLC 마이그레이션 업그레이드 페이지에서 참조할 수 있다.