슈나이더 일렉트릭의 EcoStruxure 프로세스 계측 포트폴리오(구 Foxboro)는 고부가가치 자산을 모니터링하고 분석하여 고객의 프로세스를 보호하고 최적화합니다. 사용자는 센서의 출력을 이용해 유지보수를 위해 자산을 안전하고 경제적으로 반출할 시점을 포함한 자산 내 프로세스 조건을 조정합니다. 이러한 모니터링과 평가를 통해 고객의 자산을 최적화합니다.
Instrument Area Network 무선 자산 관리, 상태 모니터링 및 예방 유지보수
무선 Instrument Area Network 기기를 통해 견고한 상태 및 예방 유지보수 모델을 구현하여 시간과 비용을 절약해 보십시오. 슈나이더 일렉트릭의 Instrument Area Network는 신뢰성이 뛰어난 무선 센서 네트워크로, 고부가가치 자산 상태에 관한 실행 가능한 정보를 제공하기 때문에 운영을 보호하고 최적화할 수 있습니다.
슈나이더 일렉트릭은 Smart PH 제품군을 광범위한 글로벌 포트폴리오로 확장했습니다. 이제 PH12-S 12 mm pH 및 876PH-S 트랜스미터와 PH10-S ¾ inch NPT pH 센서가 다양한 산업, 애플리케이션 및 지역에 걸쳐 Smart pH 측정 솔루션을 제공합니다.