브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the Altistart ATS48 a direct replacement for a ATS23, ATS23P, or ATS46?
Issue:
Looking for a direct replacement for the ATS48 soft start.

Product Line:
ATS23, ATS46

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Functionally the ATS48 can replace the ATS23, ATS23P, or ATS46 softstarters.
There are some minor control and power wiring changes in certain applications.
The dimensions are not all identical. Please refer to the ATS48 User`s guide 30072-450-61 for dimensional information.