{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
When does the INF3 (Internal Serial Link) fault occur in Altivar 61/71 Drive.

The Internal Serial Link Fault (INF3) occurs in Altivar 61/71 Drives when the 24VDC internal power supply is disturbed, causing the reset of microprocessor. The second likely reason is that the communication between the internal boards i.e. Power board, Motor Control board and Application Board is disrupted.

To remove the fault, check the internal connections, tightness of ribbon cable & connectors of internal boards. Also ensure that the power cable and the control cable are separated in the external wiring. Lastly replace the Motor Control Board or the Terminal Board.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군