{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
EOCR 본체와 디스플레이 메터(PDM) 과의 호환성을 알고 싶습니다.

질문>
FDM2 제품을 여러 개 설치 하려고 포장을 풀다보니 EOCR 본체와 디스플레이 메터가 섞였습니다
.
FDM2 제품의 경우 디스플레이를 1:1로 꼭 맞추어 사용하여야 하는지요
?
답변>
적용모델 : EOCR- FDM2 / FMZ2 / iFDM / iFMZ / iFMS / iFM420 / FBZ2 / iFBZ (Cable-RJ45 적용) (1)

FDM2 제품군의 경우 디스플레이를 PDM이라고 부릅니다.
PDM의 경우 위에 적용 모델에 있는 제품과는 모두 호환이 됩니다
.
이유는 PDM은 EOCR 본체와 통신으로 DATA를 받아서 표시만 하는 제품 입니다
.


적용모델 : EOCR- FDE / FEZ / FE420 / PFZ( Cable-15 적용
) (2)


(2) 제품의 경우에는 본체와 디스플레이 메터의 Lot 번호를 받드시 맞추어 사용하셔야 합니다.

(2) 제품의 경우 검출 ct는 몸체에 있으며, 연산부가 디스플레이에 있습니다
.
따라서 제품의 Lot번호를 1:1로 맞춰 사용하여야만 합니다
.
1. 모델이 틀리게 적용했을 경우 : eocr 제품의 제 기능을 발휘할 수 없음

2. referees가 틀릴 경우 : eocr 제품의 제 기능을 발휘할 수 없음
3. lot 번호가 틀릴 경우 : 전류 편차가 최대 5% 이상 발생 될수 있음


* (1) 번 제품군과 (2) 번 제품군의 Display meter 와 cable은 호환되지 않습니다.
(1)번 제품군의 cable 은 통신용 cable이고,
(2)번 제품군의 cable은 전원 공급선등의 연결 cable입니다.


(1)번 제품군에 사용되는 디스플레이 메터 PDM의 Dimesion 과 CAD file을 첨부합니다.
참조하시기 바랍니다.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
M217-140A_R01.pdf [152.02 KB]
자세히 알아보기
제품군
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군
제품군