{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the pinouts for the Output Relay on the Environmental Monitoring Unit (AP9319) and the Environmental Management System (AP9320)?


Below are the pinouts:


Pin #

Description

1

No Connection

2, 3

Normally Closed (NC) Contact

4, 5

Common

6, 7

Normally Open (NO) Contact (recommended connection)

8

No Connection


Relay ratings: 1A, 30V AC/DC



Since the user interface allows for either 'normally open' or 'normally closed,' APC recommends using only the normally open contacts and configuring the 'normal' state in the user interface.



슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
카테고리:
유용한 문서
자세히 알아보기
카테고리: