{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the AR2144BLK or AR2145BLK NetShelter VX Seismic have leveling feet or castors available as an accessory?
Issue:
A customer may ask if castors are an accessory for our NetShelter VX cabinet.

Product Line:
NetShelter VX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Castors can be used to move the cabinet much eaqsier.

Resolution :

The NetShelter VX cabinets do not offer castors as an accessory. These cabinets are approved for NEBS GR-63-CORE seismic installation, which does not include the use of castors.
Also see attached document.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
AR2144BLK AR2145BLK Feet and Castors.doc [102 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군