{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What type of wire is acceptable when wiring a single phase Symmetra UPS?
Issue:
Using wiring made from a type of metal different than that of the terminals on the input and output wiring blocks of single phase Symmetra UPS systems can potentially cause corrosion and connection issues over time.

Product Line:
Symmetra LX
Symmetra RM
Symmetra Power Array

Environment:
All serial ranges

Cause:
The terminal blocks on single phase Symmetra UPS systems are rated for copper wiring only.

Resolution:
APC by Schneider Electric recommends only the use of copper wire for single phase Symmetra installations.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군