{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the ATV312 with 3-phase input be powered up with 120 Vac, single phase for programming only?
Issue:
Can the ATV312 be powered up with 120 Vac single phase for programming only?

Product Line:
Altivar 312

Environment:
All

Cause:
Need to power up the electronics of the drive for programming

Resolution:
If the ATV312 is rated for 230Vac input, you may be able to program with 120V supply power.  For the 480V and 575V rated drives, 120VAC is too low for the drive to power up the control portion.
The Mulitloader is an option for programming the ATV312 without line power.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군