FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
sddr-c를 사용하려고 하는데 type 설정에 A TYPE과 B TYPE의 있는데 어떻게 적용하는지요?
A Type은 모터 제어회로(Sequence) 구성시 Push Butten Switch의 ON버튼(운전)이 OFF버튼(정지) 보다 윗쪽에 위치하였을 때 적용하는 제품이며,
SDDR-B Type은 이와는 반대로 OFF버튼이 ON버튼보다 윗쪽에 위치하였을 때 적용하는 제품으로, 두 Type의 제품사양이나 차단지연시간 및 재기동지연시간은 동일합니다.
SDDR-B Type은 이와는 반대로 OFF버튼이 ON버튼보다 윗쪽에 위치하였을 때 적용하는 제품으로, 두 Type의 제품사양이나 차단지연시간 및 재기동지연시간은 동일합니다.
도움이 되었습니까?
자세히 알아보기
자세히 알아보기