FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
ifm420를 비밀번호를 설정하여 사용하고 있는데 비밀번호를 분실 하였습니다. 어떻게 해야하는지요?
비밀번호를 분실 했을 경우 아래 방법으로 변경 하면 됩니다.
1. master password 는 347 입니다.
pd 메뉴로 가서
set 버튼을 누르고 1번째 자리에 : 3
set 버튼을 누르고 2번째 자리에 : 4
set 버튼을 누르고 3번째 자리에 : 7
set 버튼을 누르면 다시 첫번째가 깜빡입니다.
이때 다시
set 버튼을 누르고 1번째 자리에 : 0
set 버튼을 누르고 2번째 자리에 : 0
set 버튼을 누르고 3번째 자리에 : 0
set 버튼을 누르면
그 다음부터 password는 더이상 물어 보지 않습니다.
새로운 password를 넣고 싶으면 PD 메뉴에서 설정을 하면 됩니다.
자세히 알아보기
{"support":{"yesButton":"예","noButton":"아니오","feedback":{"title":"어떻게 개선할 수 있겠습니까?"},"submitButton":"제출","successMessage":"의견 주셔서 감사합니다.","title":"도움이 되었습니까?","feedbackPercentLabel":"의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.","captcha":{"error":"확인란을 선택하십시오"}}}
자세히 알아보기