undefined undefined
{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How is a 4-20mA speed reference signal set up on an ATV71/ATV61?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Setting up a 4-20mA signal to an ATV71/ATV61 drive.

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All serial numbers for ATV61 and ATV71

Cause:
Using a 4-20mA signal for speed reference

Resolution:
Wire the 4-20mA analog input to AI2 and COM

Go to menu 1.5 INPUTS/OUTPUTS CFG, submenu AI2 Configuration
Set AI2 Type to Current
Set AI2 Min Value to 4mA and Max Value to 20mA

Go to Menu 1.6 COMMAND
Set  Ref 1 Channel or Ref 2 Channel  to AI2 (if using Ref 2 channel you'll need a logic input assigned to Reference Switching)
Or in Menu 1.7 Application Funct and configure Reference 1B switching and 1B channel (This is set by default in the ATV61,  If using Ref 2 channel, you must set Ref 1b Channel to NO)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군