브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why do I get SIZE ERR 4K on my 8005PR4 when I try to write the program to my SY/MAX model 50 memory pack?

Issue

Why do I get SIZE ERR 4K on my 8005PR4 when I try to write the program to my SY/MAX model 50 memory pack?

Product Line

SY/MAX

Environment

8005PR4

Resolution

"SIZE ERR 4K" is displayed on the 8005PR4 when an attempt is made to write a 4K step program to a 1k-step memory pack. To overcome this the user must replace the 1K-step memory pack (8005MP1) with a 4K-step memory pack. There are three models of 4K-step memory packs: 8005MP4 (CMOS-RAM with battery), 8005MP14 (EPROM) and 8005MP24 (EEPROM).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군

도움이 필요하신가요?

  • 제품 선택기

    애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 견적 받기

    영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

  • 구매처

    해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 지원 센터

    한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.