브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the difference between the 8020SCP423 and 8020SCP424 SY/MAX controllers?

Issue

What is the difference between the 8020SCP423 and 8020SCP424 SY/MAX controllers?

Product Line

SY/MAX

Environment

8020SCP423

Resolution

The only difference between the 8020SCP423 and 8020SCP424 SY/MAX controllers is the size of their user memory. The 8020SCP423 has 8K of RAM. The 8020SCP424 has 16K of RAM.