브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Will the MBX 7.0 drivers work with a Vista 64 bit operating system.

No. At the current time the MBX 7.0 drivers will support only 32-bit Windows Vista/XP/2000/Server 2008/Server 2003.
MBX v7.1 Patch #3 is required for 64 bit PC's.