브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
WebReach/Diagrams won't display bitmap; displays red x instead

Issue:
In Vista, a background or icon is displayed correctly, however, in webreach/Diagrams only a red X is displayed.

Product:
ION Enterprise 6.0
StruxureWare Power Monitoring 7.0
Power Monitoring Expert 7.2/8

Cause:
The program cannot display a file in Webreach/Diagams if name contains special characters such as "&".

Resolution:
Change the name of the file to alphanumeric charaters only.