FAQ 검색
isem을 사용하여 통신을 하려고 하는데 rj45로 구성되어 있습니다. 몇 번을 어떻게 연결 하여야 합니까?
isem 제품의 통신 단자는 jr45로 구성되어 있습니다.
아래 그림처럼 4,5 번 연결하시면 됩니다.
4번은 D1 : TX+
5번은 D0 : TX-
아래 그림처럼 4,5 번 연결하시면 됩니다.
4번은 D1 : TX+
5번은 D0 : TX-
게시 대상:슈나이더 일렉트릭 Korea
도움이 되었습니까?
자세히 알아보기
자세히 알아보기