{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the maximum number of simultaneous IEC6150 and Modbus TCP open connections supported by the G3200?
Issue
Unable to connect to the G3200 gateway

Product Line
G3200

Resolution
The G3200 supports up to 6 simultaneous IEC61850 and 4 Modbus TCP/IP connections at one time. If this maximum number of connections is met, no other connections are allowed to the device.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군