{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

APC 무정전 전원장치 시스템에서 사용되는 배터리에 Material Safety Data Sheets; MSDS 를 찾고 있습니다.

APC 무정전 전원장치에서 사용되는 배터리 유형은 밀폐되고, 누수되지 않으며, 유지보수가 필요없는 납축전지입니다.
전해액은 배터리 내부의 부직포 안에 있기 때문에 배터리는 누수되지 않습니다. 배터리 단자는 운송 과정에서의 단락으로부터 보호되어 있습니다.
APC 사용되는 배터리에 대해 물질안전 보건자료(MSDS) A67항을 준수합니다.
무정전 전원장치마다 사용하는 배터리가 다르기 때문에 물질안전 보건자료는 무정전 전원장치에 특정되지 않고 배터리에 특정됩니다.
언급된 모든 제조업체들은 거의 모든 무정전 전원장치 배터리로 사용될 있습니다. 배터리 제조업체의 이름은 배터리 본체에 쓰여 있습니다.
그렇지 않은 경우, Back UPS, Smart UPS, Matrix, Symmetra 제품은 일반적으로 CSB 또는 Panasonic 배터리를 사용합니다..
대형 무정전 전원장치 시스템에서는 B&B 배터리, Power 배터리, Yuasa 배터리가 사용됩니다.
고객의 특정한 무정전 전원장치에 설치되어 있는 배터리의 물질안전 보건자료는 아래를 참조하십시오.

첨부 파일

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기