{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

무정전 전원장치의 배터리를 보관할 때의 수명은 어떻게 됩니까? (보관 중인 배터리의 방전)

무정전 전원장치의 배터리를 보관할 때의 수명은 배터리의 등급 주변 온도에 따라 달라집니다. APC 무정전 전원장치 제품군에서 기대되는 배터리 방전율이 다양한 보관 환경별로 나와 있습니다.

온도의 영향:
모든 무정전 전원장치에서 사용되는 배터리는 "자동 방전"되는 특성을 지닙니다. 이는 배터리가 연결되어 있지 않을 때에도 자연적으로 잃게 되는 배터리의 전하량입니다. 섭씨 20도에서 배터리 용량은 매달 3% 줄어듭니다. 그러나 섭씨 40도에서 배터리는 매달 10% 줄어들 것입니다.

Back-UPS, Back-UPS Office, Back-UPS AVR, Back-UPS Pro, Smart-UPS v/s:
상기 APC 무정전 전원장치들이 꺼져 있는 경우의 배터리 방전은 자체 방전율과 동일합니다.

Smart-UPS:
Smart-UPS
끄는데는 가지 방법이 있습니다. 무정전 전원장치가 뒷면의 스위치로 꺼진 경우(가능한 경우) 배터리 방전은 자체 방전율과 동일합니다. 그러나 만일 무정전 전원장치가 전면 패널의 버튼을 눌러서 꺼진 경우, 섭씨 20도에서 자연적인 3% 자체방전율은 5% 증가합니다. 손실된 전력은 무정전 전원장치가 상용 전원 복귀시 자동으로 재시동하도록 설정되어 있는지의 여부를 기억하기 위해 작은 마이크로프로세서 회로로 들어갑니다.
SmartUPS RT (1kva에서 10kva):
SmartUPS RT (1kva에서 10kva) 입력 전원이 존재하지 않아 꺼질 경우, 또는 24시간 이상 바이패스로 작동하도록 허용될 경우는 언제든지, 불필요한 방전을 방지하기 위해 배터리 모듈들이 분리되어야 합니다. 무정전 전원장치가 정상적으로 작동하지 않는 경우, 배터리의 건강 상태에 따라 배터리는 72시간 내에 시동 전압 (대략 85vDC) 이하로 방전될 수도 있습니다..
SmartUPS RT (15kva에서 20kva):
SmartUPS RT (15kva에서 20kva) 입력 전원이 존재하지 않아 꺼질 경우에는 항상, 불필요한 방전을 방지하기 위해 배터리 모듈들이 분리되어야 합니다. 그러나 소형 RT 제품들과는 달리 15kVA 20kVA 제품들은 바이패스 모드에서도 배터리를 충전할 있습니다.

Matrix-UPS:
Matrix-UPS
끄는데는 가지 방법이 있습니다. 무정전 전원장치가 뒷면의 스위치로 꺼진 경우 배터리 방전율은 자연적인 자체 방전율 보다 약간 높은 섭씨 20도에서 5%입니다. 추가적인 전원은 서비스 인력을 보호하기 위해 제품 내부의 대형 커패시터를 방전시키기 위해 요구되는 "bleeder" 회로로 들어갑니다.
그러나 만일 무정전 전원장치가 전면의 터치 스위치를 사용하여 꺼진 경우, 섭씨 20도에서 자연적인 5% 자체 방전율은 7% 증가합니다. 추가적으로 손실된 전력은 무정전 전원장치가 상용 전원 복귀시 자동으로 재시동하도록 설정되어 있는지의 여부를 기억하기 위해 작은 마이크로프로세서 회로로 들어갑니다.

Matrix-UPS
조건(꺼진)에서 장기간 보관되는 경우, 배터리를 Matrix-UPS 전기적 유닛으로부터 분리하면 자체 방전율이 매달 3% 감소 줄어들기 때문에 권장합니다.
Symmetra, Symmetra RM, Symmetra LX:
Symmetra 꺼지거나 또는 24시간 이상 바이패스로 작동하는 경우에는 항상, 불필요한 방전을 방지하기 위해 배터리 모듈들을 분리하거나 사용하지 않도록해야 합니다. 사용 중인 Symmetra 모델에 따라, 무정전 전원장치가 정상적으로 작동하지 않으면 배터리는 72시간 내에 시동 전압 (대략 90vDC) 이하로 방전될 있습니다.

요점:
APC 배터리는 최종 사용자의 구입일로부터 6개월 내에 100% 충전되어야만 합니다. 만일 기간이 경과한 배터리를 장기간 보관하는 경우에는, 배터리가 안전 한계 밑으로 방전되는 것을 방지하기 위해 다음의 조치에 따르는 것이 강력하게 권고됩니다:

1.
보관시의 주변 온도가 -15°C에서 +30°C (+5°F에서 + 86°F) 경우, 6개월 마다 번씩 완전 충전하십시오.
2. 주변 온도가 +30°C에서 +45°C (+86°F에서 +113°F) 경우, 3개월 마다 번씩 완전 충전하십시오.
자세히 알아보기
{"support":{"yesButton":"예","noButton":"아니오","feedback":{"title":"어떻게 개선할 수 있겠습니까?"},"submitButton":"제출","successMessage":"의견 주셔서 감사합니다.","title":"도움이 되었습니까?","feedbackPercentLabel":"의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.","captcha":{"error":"확인란을 선택하십시오"}}}
자세히 알아보기