{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

GP 제품을 구매하여 포장 박스를 열고, 처음 USB 메모리로 전송하려고 하는데 메모리 로더로 전송이 안됩니다.

초기 새제품에 USB 메모리를 이용하여, 메모리 로더 기능으로 다운로드하는 것은 가능합니다.
단, USB 메모리의 칩드라이버의 버전 확인이 필요합니다.
-. GP4000시리즈의 USB 인터페이스 A type과 B Type 포트는 모두 V 2.0드라이버를 사용합니다.
-. GP3000시리의 경우는, 인터페이스 A type만 있으며, V 1.0까지만 지원되므로,  V2.0 이상의 USB 메모리인 경우에는 전송이 안되는 경우가 발생됩니다.

USB 메모리를 이용하여 GP로 전송하는 방법은,
아래 첨부 파일의 "34.8장 외부저장장치를 사용하여 전송""34.12.2장 메모리로더"를 참조바랍니다.

첨부 파일

sending.chmsending.chm [1.37 MB]

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기