{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

GP2000/77R/70시리즈에 사용하는 전송 케이블을 GP3000/GP4000시리즈에도 사용할 수가 있습니까?

GP2000/77R/70시리즈용 전송케이블은 아래와 같이 있습니다만, GP3000/GP4000M/GP4000시리즈에는 사용할 수 없습니다.
각 시리즈에 대응하는 전송케이블을 사용하여야만 합니다.
GP3000/4000-->CA3-USBCB-01(정품)
GP4000시리즈는 MINI B포트를 사용하여 시중에서 판매되는 케이블로도 전송이 가능합니다.(GP3000불가능)
이더넷 포트가 있는 모델의 경우에는, 이더넷방으로 전송도 가능합니다.
이 경우에는 시중에 판매되는 LAN케이블, HUB를 사용하시면 됩니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기