{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

GP2000/77R/70시리즈의 화면 우측 하단에 "clock system error ~"라는 에러 메세지가 표시됩니다.

GP의 시스템 에러입니다.
원인은 다음과 같습니다.

1. 시계 밧데리의 부식 (80%)
2. 시계 IC Chip의 고장 (20%)

AS센터에서 수리가 필요합니다. 031-956-1663으로 연락하시기 바랍니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기