{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the NetShelter WX castor kit AR8359 fit onto the AR106, AR109 or AR112.
Issue:
There doesn't appear to be a castor kit for the 6U, 9U or 12U NetShelter WX cabinets.

Product Line:
NetShelter WX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
There is a request to add castors to AR106, AR109, AR112, AR106SH4, AR109SH4, AR112SH4, AR106SH6, AR109SH6, AR112SH6, AR106V or AR106VI.

Resolution:
There is no castor kit for the AR106, AR109 or AR112.
The smallest cabinet that has a castor kit available is the AR100  and AR100HD. They use AR8359 available as a castor kit.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군