FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
SP5000시리즈에 SRAM은 있습니까? NVRAM이란 무엇입니까?
SP5000시리즈에는 SRAM 대신에, NVRAM을 탑재하고 있습니다.
NVRAM은, 비휘발성 반도체 메모리(Non-volatile memory)를 이용한 기억 디바이스의 일종으로서,
전원이 꺼져도 기억 내용을 계속 유지하게 되므로, SRAM에 전지를 조합시킨 구조로 되어 있다고 볼 수 있습니다.
GP-Pro EX에서 「SRAM에 보존」등으로 기재가 있는 기능은, SP5000시리즈에서는 모두 「NVRAM」에 보존됩니다.
NVRAM은, 비휘발성 반도체 메모리(Non-volatile memory)를 이용한 기억 디바이스의 일종으로서,
전원이 꺼져도 기억 내용을 계속 유지하게 되므로, SRAM에 전지를 조합시킨 구조로 되어 있다고 볼 수 있습니다.
GP-Pro EX에서 「SRAM에 보존」등으로 기재가 있는 기능은, SP5000시리즈에서는 모두 「NVRAM」에 보존됩니다.
도움이 되었습니까?
자세히 알아보기