{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

APC UPS의 UL1449 인증은 무엇이며 어떻게 중요합니까?

뉴트럴 손실 – 부하 및 UL1449에 끼치는 영향
모든 부하들이 뉴트럴 회귀를 사용하는 보통의 균형 부하에서 뉴트럴이 단절되면, 상으로부터의 전압이 개별 부하를 가로지르고 자체에 추가됩니다. 이는 전형적인 고장 조건입니다. Underwriter's Laboratories(UL) 이러한 상황이 흔한 것을 인지하고 있으며, 조건을 방지하는 것은 서지 보호 업계의 임무가 아닙니다. 대신 UL 흔한 오류가 발생할 , 서로 다른 부하들을 모의 실험하기 위해 모든 서지 보호 장치가 240VAC 오류 전압을 여러 다른 전류 수준으로 통과시키도록 요구함으로써 문제를 해결합니다. 전류는 125 mA rms. 500 mA rms. 2.5 A rms. 5 A rms입니다. UL 무제한(1000A rms. 또는 이상) 전류 테스트를 요구합니다. 시험에서는 240 VAC 사용되는데 이유는 대부분의 가정용 배선이 120/240V 삼선 단상식이고 손실된 뉴트럴이 240 VAC 만들어 내기 때문입니다. 테스트 과정에서 제품은 치즈 천으로 주위를 감쌉니다. 제품은 불꽃을 내서는 안되며 치즈 천을 태워도 안되고 어린이의 손가락이 들어갈 있을만한 구멍이 생겨 전기가 흐르는 금속 부분들이 드러나도 안됩니다. 테스트 , 제품은 라인과 접지 뉴트럴과 접지에서 0.5 mA 이상의 누설 전류를 허용해서는 안되며 각각의 보호 모드 사이에서 1240 VAC 유전 전압을 견뎌야 합니다. APC 제품은 저희 고객의 생명과 재산의 보호를 확실하게 하기 위하여 UL 인증을 받기 위해 엄격한 테스트 요구 사항을 통과하였습니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기