FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
940-1524는 어떤 케이블이며 다른 APC시리얼 케이블과 용도가 어떻게 다릅니까?
940-1524 스마트 시그널링 케이블과 무정전 전원장치 인터페이스 연장 케이블
940-1524 케이블은 모든 랙마운트 및 Smart-UPS T (208VAC) 버전에 포함되어 있습니다. 이 케이블은 15피트 길이의 스마트 시그널링 케이블로서, 랙마운트 장비들에서 보다 더 긴 길이를 제공하기 위해 별도의 940-1500 연장 케이블 없이 표준 940-0024 케이블을 대치합니다. 940-1524는 연장 케이블이 아닙니다. 랙이 아닌 모든 환경에서는 940-0024 케이블에 하나의 940-1500 케이블을 연결하여 사용해야 합니다. 드문 경우, 그리고 오직 랙 환경에서만 하나의 940-1500을 940-1524에 연결하여 사용할 수 있습니다.
15피트 길이의 검은색 스마트 시그널링 케이블 (940-1524)은 오직 랙마운트 제품과 일부 다른 제품들(SU1400XLTNET, SU2200XLTNET, SU3000TNET, SU5000T, SUA1000RM2U, SUA1500RM2U, SUA750RM1U)에만 포함되어 있습니다. 이 케이블을 사용하면 무정전 전원장치를 랙의 하단에 설치하고, PowerChute plus/PowerChute 비즈니스 버전 자동 시스템 종료 소프트웨어를 실행 중인 서버들을 랙의 상단이나 또는 다른 랙에 설치할 수 있습니다.
APC는 잠재적인 신호 감소 및 시스템 간의 접지 노이즈 때문에 긴 시리얼 케이블을 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 그러나 이러한 문제들은 접지가 올바로 되어 있고, 서버와 무정전 전원장치 사이의 직선 거리가 오직 몇 피트에 불과한 랙 환경에서는 최소화됩니다. 이런 유리한 점들은 보통 랙 외부의 환경에서는 존재하지 않기 때문에, 940-1524 케이블은 타워형(스탠다드) 제품에는 포함되어 있지 않습니다 (위에서 언급한 208V 모델 제외).
랙이 아닌 환경에서는, 표준 2미터 케이블 (예940-0024)과 하나의 940-1500 케이블이 사용되어야 합니다. 940-1500 케이블은 (부품 번호 AP9815) 신호 감소 및 노이즈 간섭을 최소화하기 위해 APC의 표준 케이블 보다 탁월한 차단, 더 나은 절연, 더 무거운 컨덕터 및 더 좋은 노이즈 필터링 회로를 제공합니다. 드문 경우, 그리고 오직 랙 환경에서만, APC는 하나의 940-1500을 940-1524와 사용하는 것을 권장합니다.
네트워크 향상 부서 (Network Enhancements division)에서는 시리얼 RS-232 시그널을 카테고리 5 트위스티드 페어 케이블로 변환하여 총 케이블 길이 100미터 (328 피트)까지 허용해 주는 APC 부품 번호 AP9825 분리형 확장 케이블 (Isolated Extension Cable; IEC)을 개발하였습니다. AP9825는 APC 또는 APC 리셀러를 통해 구입 가능합니다.
15피트 길이의 검은색 스마트 시그널링 케이블 (940-1524)은 오직 랙마운트 제품과 일부 다른 제품들(SU1400XLTNET, SU2200XLTNET, SU3000TNET, SU5000T, SUA1000RM2U, SUA1500RM2U, SUA750RM1U)에만 포함되어 있습니다. 이 케이블을 사용하면 무정전 전원장치를 랙의 하단에 설치하고, PowerChute plus/PowerChute 비즈니스 버전 자동 시스템 종료 소프트웨어를 실행 중인 서버들을 랙의 상단이나 또는 다른 랙에 설치할 수 있습니다.
APC는 잠재적인 신호 감소 및 시스템 간의 접지 노이즈 때문에 긴 시리얼 케이블을 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 그러나 이러한 문제들은 접지가 올바로 되어 있고, 서버와 무정전 전원장치 사이의 직선 거리가 오직 몇 피트에 불과한 랙 환경에서는 최소화됩니다. 이런 유리한 점들은 보통 랙 외부의 환경에서는 존재하지 않기 때문에, 940-1524 케이블은 타워형(스탠다드) 제품에는 포함되어 있지 않습니다 (위에서 언급한 208V 모델 제외).
랙이 아닌 환경에서는, 표준 2미터 케이블 (예940-0024)과 하나의 940-1500 케이블이 사용되어야 합니다. 940-1500 케이블은 (부품 번호 AP9815) 신호 감소 및 노이즈 간섭을 최소화하기 위해 APC의 표준 케이블 보다 탁월한 차단, 더 나은 절연, 더 무거운 컨덕터 및 더 좋은 노이즈 필터링 회로를 제공합니다. 드문 경우, 그리고 오직 랙 환경에서만, APC는 하나의 940-1500을 940-1524와 사용하는 것을 권장합니다.
네트워크 향상 부서 (Network Enhancements division)에서는 시리얼 RS-232 시그널을 카테고리 5 트위스티드 페어 케이블로 변환하여 총 케이블 길이 100미터 (328 피트)까지 허용해 주는 APC 부품 번호 AP9825 분리형 확장 케이블 (Isolated Extension Cable; IEC)을 개발하였습니다. AP9825는 APC 또는 APC 리셀러를 통해 구입 가능합니다.
자세히 알아보기
{"support":{"yesButton":"예","noButton":"아니오","feedback":{"title":"어떻게 개선할 수 있겠습니까?"},"submitButton":"제출","successMessage":"의견 주셔서 감사합니다.","title":"도움이 되었습니까?","feedbackPercentLabel":"의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.","captcha":{"error":"확인란을 선택하십시오"}}}
자세히 알아보기