{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

USB 장치들을 어떻게 컴퓨터에 올바로 연결합니까?

전원 어댑터가 달린USB 허브 사용시 USB 무정전 전원장치와 다수의 USB 장치 설정

주변장치들: 별도의 전원 어댑터가 있는 USB 허브를 사용하여 USB 주변 장치들을 컴퓨터에 연결할 때, APC는 USB 허브를 배터리 백업 연결구에 연결할 것을 권장합니다. 그렇지 않은 경우, 전원 장애시 USB 허브와 여기에 연결된 주변장치들이 더 이상 바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 무정전 전원장치 또는 사용자가 시작한 시스템 종료를 방해합니다.

* 별도의 어댑터가 달린 USB 허브(self-powered hub) 컴퓨터의 USB 포트에서 전원을 직접 *끌어쓰는 대신 벽의 콘센트로에서 전원을 끌어쓰는 허브를 말합니다.

APC USB 호환 무정전 전원장치: APC는 모든 종류의 외장 USB 허브 사용시 무정전 전원장치의 USB 케이블을 컴퓨터 본체의 USB 포트(루트 허브)에 직접 연결할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 통신이 끊기는 것을 방지할 수 있습니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
제품군
Smart-UPS
자세히 알아보기
제품군
Smart-UPS