{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

Smart-UPS에서 발생하는 경고음들에는 어떤 것들이 있으며, 그 의미는 무엇입니까?

Smart-UPS의 가청 경고음에 대한 설명

가청 경고음들은 Smart-UPS의 다양한 제품군에서 모두 동일하며, 이 경고음들에는 시각적인 경고(표시등)가 수반됩니다. 무정전 전원장치의 시각적 표시등(LEDs)에 대한 정보는 Smart-UPS 사용자 설명서를 참조하십시오.

Smart-UPS가 경고음을 발생시키는 네 가지 주요한 경우는 다음과 같습니다:

1. 무정전 전원장치가 배터리 상태에서 작동 중인 경우
2. 무정전 전원장치의 커패시터에 과부하가 걸린 경우
3. 무정전 전원장치가 배터리 자체 점검에 실패한 경우
4. 무정전 전원장치가 배터리 상태에서 작동 중이고, 최저 배터리 수준에 도달한 경우(배터리가 거의 다 방전된 상태)

이 네 가지 서로 다른 조건들은 서로 다른 경고음들과 시각 경고를 발생시킵니다. 경고들은 다음과 같습니다:

1. 무정전 전원장치가 배터리 상태에서 작동 중인 경우 - 상용 전원이 복귀되어 제품이 온라인 상태로 전환할 때까지 무정전 전원장치는 매 30초마다 4번의 경고음을 내고, 오렌지색의 ""on-battery"" 표시등이 켜집니다.
주의: Smart-UPS 전면부의 ""I/Test"" 버튼을 누르면 이 경고음이 꺼집니다. 그러나 이는 현재의 배터리 작동 상태에 대한 경고음만을 해제합니다. 다음 번에 무정전 전원장치가 배터리 상태로 작동하면 경고음은 또 울리고, 다시 경고음을 해제해야 합니다.

2. 무정전 전원장치의 커패시터에 과부하가 걸린 경우 - 무정전 전원장치는 부하량이 충분히 줄어들 때까지 일정한 톤의 큰 경고음을 내고 적색 ""과부하"" 표시등이 켜집니다.
주의: 이 경고음은 끌 수 없습니다.

3. 무정전 전원장치가 배터리 자체 점검에 실패한 경우 - 조건이 해소될 때까지 제품은 매 5시간 마다 1분간 경고음을 내고, 적색의 ""배터리 교체 (Replace-Battery)"" 표시등이 켜집니다.
주의: 이 경고음은 끌 수 없습니다.

4. 무정전 전원장치가 배터리 상태에서 작동 중이고, 최저 배터리 수준에 도달한 경우 - 무정전 전원장치는 최저 배터리 수준 시간 (기본값 2분) 동안 계속하여 경고음을 발생시킵니다. 이 상태에서는 배터리 작동 표시등이 켜지고, 밑의 배터리 충전 표시등이 점멸합니다. 이 경고음은 무정전 전원장치의 배터리가 방전되어 곧 꺼질 것이라는 사실을 사용자에게 경고합니다.
주의: 이 경고음은 끌 수 없습니다.

일부 최신Smart-UPS 제품은 내장 배터리가 연결되지 않았을 때 또한 경고음을 발생시킵니다. Smart-UPS 700/1000/1400 RM2U 제품군 및 모든 신형 Smart-UPS ""A"" 모델들 (USB 지원)에는 이 기능이 있습니다. 이 제품들의 내장 배터리가 연결되어 있지 않을 때, 무정전 전원장치는 매 4초마다 경고음을 발생시키고, 적색의 ""배터리 교체"" 표시등이 점멸합니다. 내장 배터리의 연결을 확인하십시오.

또 Smart-UPS에서는 딸깍거리는 소리가 날 수 있습니다. Smart-UPS의 승압 또는 강압 기능이 작동할 때 딸깍거리는 소리가 납니다. 승압은 무정전 전원장치가 내장 변압기를 사용하여 너무 낮은 입력 전압을 높이는 것이고, 강압은 무정전 전원장치가 내장 변압기를 사용하여 너무 높은 입력 전압을 낮추는 것입니다. 무정전 전원장치가 이 변압기를 사용할 때 내부의 릴레이가 딸깍하는 소리를 냅니다. 이는 무정전 전원장치가 지나치게 높거나 낮은 전압에 대해 정상적으로 반응하는 것입니다.

상기의 경고음들은Smart-UPS의 정상적인 경고음들입니다. 만일Smart-UPS에서 상술한 것 이외의 경고음이나 표시등이 발생하는 경우에는 내부 오류의 표시일 수도 있으므로 추가적인 문제 해결을 위해 APC 기술 지원에 연락하십시오.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
제품군
SUA1000XLI
제품군
Smart-UPS
자세히 알아보기
제품군
SUA1000XLI
제품군
Smart-UPS