{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

Back-UPS 설치 질문 및 답변

1. 이제 Back-UPS 구입하였습니다. 어떻게 켭니까?
사용자 설명서를 보고 설치 지시 사항에 주의하여 따르십시오.

2. Back-UPS 설치시 가장 흔한 오류는 무엇입니까?
모든 Back-UPS 제품은 운송 법령에 따라 배터리가 분리된 출하됩니다. 따라서 모든 Back-UPS 제품들은 내장 배터리가 연결되기 전에는 켜지지 않습니다. 배터리 연결 방법에 대해서는 Back-UPS 제품의 사용자 설명서를 참조하십시오.

3. Back-UPS 얼마나 많은 장비를 연결할 있습니까?
모든 Back-UPS 제품들에는 배터리 연결구에 연결하여 전원 장애시 사용 가능한 최대 전력을 표시하는 와트 등급이 매겨져 있습니다. 등급에 대해서는 사용자 설명서를 참조하십시오. 표시 등급을 초과하면 Back-UPS 과부하가 걸립니다.

4. "서지 전용 연결구(surge only outlets)" "백업 서지 보호 연결구(backup plus surge protection outlets)" 차이는 무엇입니까?
정전시, (와트 등급이 초과하지 않는다는 전제 하에) "백업 서지 보호 연결구" 연결된 장비들은 Back-UPS 내장 배터리에 의해 전원이 공급되는 반면, "서지 전용 연결구" 연결된 장비들은 꺼지게 됩니다.

5. 어느 연결구에 어떤 장비를 연결해야 합니까?
이는 고객 필요에 따라 다릅니다. APC 컴퓨터와 모니터를"백업 서지 보호 연결구" 연결하기를 권장합니다. 다른 장비들은 "정전시 장비가 필요한지 아닌지" 고객 스스로 결정해야 합니다.

: 15인치 모니터와 소형 데스크탑 컴퓨터, 프린터, 스캐너, 케이블 모뎀, 스피커, USB 허브가 있는 경우
- 정전시 컴퓨터를 안전하게 종료할 필요가 있습니까? 그렇다면 백업 서지 보호 연결구에 연결되어야 합니다.
- 정전시 프린터에서 출력을 해야합니까? 아니라면 프린터는 서지 전용 연결구에 연결하면 됩니다.
- 정전시 스캔해야 문서가 있습니까? 아니라면 스캐너는 서지 전용 연결구에 연결하면 됩니다.
이러한 질문을 나머지 장비들에 대해서도 반복하여 수행하십시오. 만일 서지 전용 연결구를 필요로 하는 장비들이 있는 경우에는 APC Surge Arrest 구매하시기를 권장합니다. 배터리 백업 연결구가 필요하신 경우에는 와트 등급을 초과하지 않도록 주의하여 APC Back-UPS 추가로 구매하시기를 권장합니다.

6. 이제 Back-UPS 설치하였습니다. 컴퓨터를 사용하기 전에 얼마나 기다려야 합니까?
무정전 전원장치를 설치하고 나신 후에는 즉시 컴퓨터를 사용하실 있습니다. 배터리는 완전히 충전되어야 합니다만, 컴퓨터 사용 중에도 충전 이루어집니다. 하지만 배터리가 완전히 충전되지 않은 경우 전원 장애 배터리가 금방 방전되고 고객의 시스템 꺼질 있음에 주의하셔야 합니다. 충전에 소요되는 시간 대해서는 사용자 설명서를 참조하십시오.

7. Back-UPS제품은 꺼져 있을 때에도 충전이 됩니까?
, 대부분의 제품은 꺼져 있는 동안에도 충전이 이루어집니다.
자세히 알아보기
제품군
Back-UPS
{"support":{"yesButton":"예","noButton":"아니오","feedback":{"title":"어떻게 개선할 수 있겠습니까?"},"submitButton":"제출","successMessage":"의견 주셔서 감사합니다.","title":"도움이 되었습니까?","feedbackPercentLabel":"의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.","captcha":{"error":"확인란을 선택하십시오"}}}
자세히 알아보기
제품군
Back-UPS