{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

Smart-UPS의 감도 조절

이 문서는Smart-UPS 제품의 감도 설정과 배터리 작동 모드로 전환하는 빈도 사이의 관계에 대해 설명합니다.

Smart-UPS는 연료를 사용하는 저가형 발전기가 작동할 때 발생하는 입력 전압의 왜곡(스파이크, 노치, 딥, 스웰, 디스토션 등)을 감지합니다. 무정전 전원장치는 연결된 장비들을 보호하기 위해 기본적으로 배터리 작동으로 전환함으로써 왜곡에 대응합니다. 입력 전원의 품질이 낮은 경우, 무정전 전원장치는 배터리 작동 모드로 자주 전환할 수 있습니다. 사용자의 장비가 밑에 기술된 조건들 하에서 정상적으로 작동하는 한, 무정전 전원장치의 감도를 낮춤으로써 배터리의 수명과 무정전 전원장치의 수명을 향상시킬 수 있습니다. 문제되는 전압에는 고/저/무RMS 전압, 전고조파 왜율(THD), 전압 변화율(dv/dt), 허용 범위를 넘는 주파수(Hz)가 포함됩니다:

고감도 모드
무정전 전원장치는 모든 종류의 전압 장애에 대해 배터리 전원으로 전환하고, 온라인으로 전환할 때까지 상용 전원을 감시합니다. 이 모드에서의 절체 시간은 입력 전압이 정현파 기준점으로부터 얼마나 멀리 벗어나 있는가에 의해 결정됩니다.

중감도 모드
입력 전압의 RMS 전압이 허용 범위를 넘고(고/저/무), RMS 변화율(dv/dt) 장애를 넘는 경우, 무정전 전원장치는 배터리 전원으로 전환하고 온라인으로 전환할 때까지 상용 전원을 감시합니다. 이 모드에서의 절체 시간은 컴퓨터가 계속 작동할 수 있는 허용 범위 내에 있습니다.

저감도 모드
입력 전압의 RMS 전압이 허용 범위를 넘는 경우(고/저/무), 무정전 전원장치는 배터리 전원으로 전환하고 온라인으로 전환할 때까지 상용 전원을 감시합니다. 이 모드에서의 절체 시간은 중감도 모드에서 보다는 길지만 여전히 컴퓨터가 계속 작동할 수 있는 허용 범위 내에 있습니다.

""SU"" Smart-UPS 700VA 및 상위 모델과 ""SUA"" Smart-UPS 1000VA 및 상위 모델은 무정전 전원장치의 뒷면에 감도 조절 버튼이 있습니다. 무정전 전원장치의 감도를 변경하려면 무정전 전원장치의 뒷면에 있는 흰색의 작은 ""감도(sensitivity)"" 버튼을 누르십시오. 펜 같은 뾰족한 물체를 사용하여 누를 수 있습니다. 기본값은 '높음'입니다. 버튼을 한 번 누르면 감도가 '중간'으로 설정되고, 한 번 더 누르면 '낮음'으로 설정됩니다. 세번째로 누르면 다시 '높음'으로 설정됩니다. 변경된 감도는 즉각적으로 반영됩니다. 버튼 옆의 녹색 표시등은 감도 설정 표시등입니다 - 밝음은 '높음', 어두운 녹색은 '중간', 꺼짐은 '낮은' 감도를 나타냅니다.

다음 동영상은 어떻게 감도를 조절하는지 보여줍니다:

주의: Smart-UPS는 주파수(Hz)가 허용 범위(+/-5%)를 벗어날 경우, 감도 설정에 관계없이 배터리 모드로 전환합니다.

Smart-UPS 중 ""SMT""와 ""SMX"" 모델은LCD 화면을 사용하여 감도를 조절할 수 있습니다. 감도를 조절하기 위해서는 ""고급"" 메뉴를 사용 가능하도록 해야 합니다. ""고급"" 메뉴 옵션은 설정 메뉴에서 선택 가능합니다. 고급 메뉴가 사용 가능하게 되면 사용자는 감도 설정 메뉴를 사용할 수 있습니다.

사용자의 Smart-UPS 모델에 감도 조절 버튼이 없고 LCD 화면도 없는 경우에도, PowerChute 소프트웨어를 사용하여 감도를 조절할 수 있습니다.

일부 장비들은 입력 전원의 장애에 대해 보다 더 민감할 수 있습니다. 사용자의 장비가 어떻게 반응하는지 아시려면, 장비 제조업체에 문의하십시오.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기