{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

UPS 전압 체크시 일반 테스트기로는 전압이 제대로 안나옵니다

우선 아셔야 할것은 우리가 사용하는 교류는 파형이 사인파이고, 전압은 실효치로 표시합니다. 그런데 USP의 경우 정전시 밧데리에서 발진을 시켜 고압을 만드는데 이때 만드는 파형은 사인파가 아닌 구형파입니다. (구형파를 만드는 것이 훨씬 쉽고, 효율이 높기 때문입니다.) 여기에 차이가 있습니다.

사인파의 경우는 220Vrms = 311Vpeak 입니다.일반 테스터기의 경우는 Vpeak값을 가지고 220/311 만큼 곱해서 전압을 표시해 줍니다. 하지만 파형이 구형파의 경우는 220Vrms = 220Vpeak 입니다. 그런데 일반 저가의 테스터기의 경우 사인파든 구형파든 220/311 을 곱하기 때문에 UPS에서 나오는 구형파의 경우는 220V * 220/311 = 약 155V 되는 것이죠.

반면 고가의 테스터기의 경우 진짜(True) RMS를 측정합니다. 이 방식은 상당히 비싼부품(승산기)가 들어가기 때문에 저가의 테스터기에는 적용하기 힘들죠. 따라서 이들 고가 테스터기는 구형파를 측정하든, 사인파를 측정하든 모두 실효치로 표시해 주기 때문에 220V로 표시하는 것입니다.

APC UPS 중에서는, Back UPS는 구형파가 나오지만 사인파가 출력되는 종류도 있습니다.(Smart UPS RT 온라인모델, Symmetra, 등등…)

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기