{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

PowerChute 네트워크 셧다운(PCNS)이 셧다운 진행 후 무정전 전원장치를 끄지 않습니다

문제: PCNS가 셧다운 이벤트 후 무정전 전원장치를 끄지 않습니다.

해결: PCNS가 무정전 전원장치로 전원 차단 신호를 보내기 위해서는 무정전 전원장치는 네트워크 관리카드(NMC)로부터 연결되어 있는 서버들의 목록을 수신해야만 합니다. NMC는 이 정보를 약 매 100초마다 브로드캐스트합니다.
이 100초의 간격 때문에, PCNS는 몇 가지 경우 이 정보를 수신하지 못했을 수 있습니다: a) PCNS 설치 직후, b) PCNS 서비스 재시작 후, 즉 리부트의 경우
셧다운 이벤트 발생시 무정전 전원장치가 계획대로 꺼지도록 하려면, PCNS 셧다운 이벤트는 120초의 대기 시간을 가지도록 설정되어야 합니다.
이 문제는 또한 무정전 전원장치가 배터리로 전환했을 때 무정전 전원장치를 끄도록 해 주는 멀티플 모드에서의 고급 설정 옵션에도 해당됩니다. 여기에서의 대기 시간 또한 120초로 설정되어야 합니다.
대기 시간을 120초로 설정하면 PCNS 에이전트는 운영체제를 안전하게 종료할 것입니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
제품군
AP9631
자세히 알아보기
제품군
AP9631