브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Test reports according to NF F or EN / ISO of PM3200
We only have IEC 62053-21, -22 -23; IEC 62052-11 and EC 61557-12 test reports,same is attached (SIMT report for PM3255.pdf). NF F or EN/ISO test reports are not available.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
SIMT report for PM3255.pdf [14.79 MB]
UL Yellow cards for plastics.zip [205.11 KB]