FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
대부분의 슈나이더 인버터는 Modbus/CANopen을 RJ45 port를 통해서 사용이 가능합니다. 왜 그런가요 ?
Modbus/CANopen RJ45 port의 connector pin out에서 CANopen으로 사용시 필요한 pin out은 1:CAN_H, 2:CAN_L, 3:CAN-GND이며, Modbus로 사용시 필요한 pin out은 4:D1, 5:D0 이므로 서로 필요한 핀이 다르기 때문에 혼용해서 사용이 가능합니다.
자세히 알아보기
제품군
{"support":{"yesButton":"예","noButton":"아니오","feedback":{"title":"어떻게 개선할 수 있겠습니까?"},"submitButton":"제출","successMessage":"의견 주셔서 감사합니다.","title":"도움이 되었습니까?","feedbackPercentLabel":"의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.","captcha":{"error":"확인란을 선택하십시오"}}}
자세히 알아보기
제품군