{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

정전등에 의해 인버터가 정지한 후, 전원이 다시 복귀되었을때, 인버터 운전이 바로 되게 설정이 가능한가요?

Input/Output Configuration menu에서 2-wire type의 설정(Default: Transition)을 변경(Level)한다면
가능합니다. 그러나, 반드시 사용자가 이 내용을 알고 있어야 합니다. 사고의 소지가 있으며, 특별한 경우가 아니면, 운전 명령을 재인가해서 동작을 하는 공장 설정값으로 사용을 권장합니다.
이경우 인버터에 NST 로 표시가 될 수 있습니다..

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기