{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

레이저 프린터를 보호하기위한 APC 권장 사항은 무엇입니까?

원인:
레이져 프린터와 같은 높은 소비전력의 제품을 UPS로 보호.

해결:
대부분의 경우, 레이저 프린터는 레이저 프린터의 특성상 동작할떄 높은 전류를 갑자기 끌어쓰는 제품으로 같은 라인의 유틸리티들의 저전압 상황을 야기시킬 수 있습니다.
이러한 저전압 상황에서 결국 UPS 기기의 내부 배터리를 불필요하게 소모하여, 반복적으로 배터리를 작동시키므로 UPS는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
만약 레이저 프린터를 UPS와 사용해야하는 경우는 UPS의 용량을 프린터 대비 큰 용량으로 선정하는 것이 중요합니다.
APC는 제조자에 의해 정의 된 바와 같이, 레이저 프린터가 동작했을때의 최대전류값에 맞는 크기의 UPS 시리즈 제품을 권장합니다.
하지만 여러가지 레이저 프린터의 특성으로 인한 UPS 내부의 Damage떄문에 UPS와 레이져 프린터를 사용하는 것을 권장하지는 않습니다.
자세히 알아보기
{"support":{"yesButton":"예","noButton":"아니오","feedback":{"title":"어떻게 개선할 수 있겠습니까?"},"submitButton":"제출","successMessage":"의견 주셔서 감사합니다.","title":"도움이 되었습니까?","feedbackPercentLabel":"의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.","captcha":{"error":"확인란을 선택하십시오"}}}
자세히 알아보기