{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

슈나이더 일렉트릭 Meter중 IEC 61850 Protocol을 지원하는 모델은 어떤것이 있습니까?

ION7650, ION7550, ION8650, PM8000의 제품이 IEC61850 프로토콜의 전용 메터로 사용할 수 있습니다.
하기 내용을 참조하시기 바랍니다.

An implementation of IEC 61850 protocol was released in late 2010. This implementation will be exclusive to the ION7650/7550, ION8650, and PM8000 series meters. Here are some basic features that of this implemtation:

The ION meter will provide via IEC 61850:
-1s operational metering data (V, I, PF, Power, Energy totals)
-Some power quality parameters (harmonics, symetrical components)
-Access to read and write meter digital & analog I/O
-Time synchronization via SNTP
-Reporting service for 61850 data with selectable report members
-File based setup and COMTRADE formatted waveform data (Digital Fault Recorder) via FTP
-Custom mapping of ION values into 61850 in addition to standard models
-Up to 4 independent client connections
-4 buffered and 20 unbuffered reports 50 members per dataset (max) each

슈나이더 일렉트릭 Korea

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
제품군
METSEPM8240
자세히 알아보기
제품군
METSEPM8240