{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

Smart-UPS의 내부 팬 작동 변수들

Smart-UPS 1400 VA 이상과 모든 ""XL"" 모델에는 팬이 들어 있습니다.

모든 ""SU"" 모델 제품들과 이전의 ""SUA "" 제품들의 팬 속도는 일정합니다. 팬은 다음의 경우들에만 작동됩니다.

1. 무정전 전원장치가 배터리 상태에서 작동하고 있을 때
2. 무정전 전원장치가 배터리를 충전하고 있을 때
3. 무정전 전원장치에 연결된 부하량이 75% 이상일 때.
4. 무정전 전원장치의 내부 온도가 섭씨 60도 이상에 도달했을 때. 모델 번호가SUA로 시작하는 4세대 모델의 경우에는 온도 범위가 변경되었습니다. 이 모델들의 경우 내부 온도가 섭씨 40도에 달하면 팬이 작동합니다.

SUA 최근 모델 제품들의 팬은 저속/고속의 두 가지로 작동합니다. 이 제품들에서 팬은 항상 저속으로 작동하며, 다음의 경우가 발생할 때에만 고속으로 동작합니다:

1. 무정전 전원장치가 배터리 상태에서 작동하고 있을 때
2. 무정전 전원장치가 배터리를 충전하고 있을 때
3. 무정전 전원장치에 연결된 부하량이 75% 이상일 때.
4. 무정전 전원장치의 내부 온도가 섭씨 40도 이상에 도달했을 때.

모든 SURT 제품군의 팬은 무정전 전원장치의 작동 상태나 내부 온도와 관계없이 항상 작동합니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기