{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

GP4100시리즈/ GP-4100(흑백타입)과 GP-411*T(컬러타입)간에 호환성은 있습니까?

패넬 설치에 있어서, 패넬 컷 사이즈가 다릅니다.
-. GP-4100 (흑백타입) : W112.5 x H77.5 mm
-. GP-411*T(컬러타입) : W105 x H66 mm
옵션으로, 어태치먼트를 준비하고 있습니다.  옵션품 형식은 "PFXZCFAD31" 입니다.
상세한 것은, 레퍼런스매뉴얼 「패널 설치 순서B」를 참조해 주세요.

또한, 화면도 해상도가 다릅니다.
-. GP-4100 (흑백타입) : 200 x  80 픽셀
-. GP-411*T(컬러타입) : 480 x  272 픽셀
상하 좌우의 여백 부분은 작화 소프트웨어상에서 조정이 필요합니다. (주의!!!  컨버트 기능이 지원되지 않습니다)

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
제품군
PFXGP4115T2D
자세히 알아보기
제품군
PFXGP4115T2D