{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

PLC COM. ERROR ( 02 : ** ) Toyota PLC 접속시 에러 메세지는 무엇입니까?

PLC COM. ERROR ( 02 : ** ) Toyota PLC 접속시 에러 메세지는 무엇입니까?

상위 통신 오류 [02 : **]
02 → 고정 값 ** → 아래 표 참조
오류 코드오류 코드의 의미원인이나 대처 방법
00성공
01명령 형식 오류
03주소 지정 오류태그의 주소 지정이 범위 외 오류
05전송 수 오류
06TOYOPUC-PC1 본체 오류TOYOPUC-PC1 본체의 체크 찾기
09시퀀스 프로그램 실행 중에 쓰기를 시도했다
0A패리티 오류통신 라인에 노이즈
0D샘 검사 오류통신 라인에 노이즈
0E쓰기 방지
13CPU 본체에 이상이모듈의 연결 번호 설정이 1 ~ 3 이외 설정됨 (TOYOPUC-PC1)
링크 파라미터 설정 미스 (TOYOPUC-L2 / PC2)
모듈과 CPU 기판과의 연결이 불확실
모듈과 CPU 기판과의 연결 케이블의 단선
CPU 본체의 이상, 모듈의 이상
14링크 모듈과 PC1 본체 사이의 데이터 교환을 할 수 없다전원 투입시 시퀀스 프로그램이 HLT 명령에 의해 중지
모듈과 CPU 기판과의 연결이 불확실
모듈과 CPU 기판과의 연결 케이블의 단선
15PC1 본체가 STA 명령 시퀀스를 실행프로그램 등의 주변 장치에서 스캔 정지 명령 (중지)가 출력
1C시스템 메모리에 이상모듈의 메모리 소자에 이상
20정의되지 않은 명령
21L2 / PC1 CPU 리셋 중CPU 리셋 입력 처리 중
31시퀀스 프로그램 실행 중에 쓰기를 시도
32프로그램 등의 주변 장치에서 스캔 정지 명령 (중지)가 출력주변 장치에서 스캔 정지 명령 (중지)를 해제
34시퀀스 프로그램 및 부대 정보의 읽기 · 쓰기가 금지
35실행 권한이없슴실행 권한을 제한하는 장치로 제한 설정을 해제
36이미 실행 권한이 제한됨실행 권한을 제한하는 장치로 제한 설정을 해제
38메모리 카드가 선택되어 있기 때문에 쓰기 불가CPU를 CPU 메모리에서 동작시켜주세요
39I / O 할당을위한 매개 변수 변경 될 수 있음CPU를 다시 시작시켜주세요
3CCPU의 하드 이상CPU의 체크를 해주십시오
3D다른 요인과의 충돌
3F타이머, 카운터의 장치 없슴타이머, 카운터 등으로 지시 장치 주소가 시퀀스 프로그램에 없슴
* 다른 오류에 대해서는 PLC 제조업체의 설명서를 참조하십시오.
오류 코드오류 코드
의 의미
원인원인이나 대처 방법
FD수신 데이터 오류전원 ON시 케이블의 탈착
FE수신 시간대상 PLC 설정 미스작화 소프트의 대상 PLC 확인
통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인
PLC의 전원이 들어 있지 않은
케이블 결선 케이블 장착 실수
통신 설정 없슴
FF전송 시간GP 측의 케이블이 연결되지 않음통신 설정 · 설치 · 배선 환경을 확인
케이블 결선 케이블 장착 실수


도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기