{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the hole sizes and dimensions of the AR8395 copper bus bar?
Issue:
A customer wants to use 2-hole lugs on the ground bar

Product Line:
NetShelter Bus Bar

Environment:
AR8395

Cause:
Grounding / bonding is required

Resolution:
The AR8395 has the following holes available:
47 holes threaded #10-32, spaced 18 cm center to center.
25 holes at 5.5 cm and 9 holes at 7.9 cm, spaced at 25 cm center to center.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군