{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

IEC 61850 Protocol을 지원하는 Meter의 ICD.ZIP 파일을 CET850에서 실행할때 적합한 파일을 선택하는 방법은 무엇입니까?

메터의 옵션 모듈 구성과 일치하는 ICD 파일을 선택하시면 됩니다.

메터에 digital module을 붙였을경우는 Exp2가 있는 파일을 사용하셔야 하며, analog module을 사용했을경우는 Exp1이 쓰여있는 파일을 사용하시면 됩니다.
* .icd 파일 이름은 PM8000 시리즈 미터에 부착 된 옵션 모듈의 수와 유형을 기준으로합니다.

아무런 I/O Module을 장착하지 않았을 경우의 기본파일은 "SE_PM8000-Onb1-F01_E1V01.icd" 로 선택하여 사용하시면 됩니다.

EXP1과 EXp2는 메터에 추가 된 선택적 I/O(아날로그/디지털)를 정의하며, 최대 4 개의 I/O 모듈을 하나의 메터에 연결할 수 있습니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
제품군
METSEPM89RD96
제품군
Power Module
자세히 알아보기
제품군
METSEPM89RD96
제품군
Power Module