{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

APC 단상 UPS의 소비전력(power consumption)은 얼마 입니까?

UPS의 소비전력은 입력이 들어가고 아무 문제가 없는 정상상태에서 내부의 Battery를 계속적으로 모니터링 하여 95%로 떨어지면 충전을 시작하며, 충전량 100%를 만족하면 다시 충전을 멈춥니다.
이때는 소비전력이 존재하며 그 양은 UPS에 물려놓을 수 있는 최대 Load값의 10%이하입니다.

이런 사항등을 제외하면 UPS의 소비전력은 무시할 수 있을 정도로 그 양이 매우 작습니다..

슈나이더 일렉트릭 Korea

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기