{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Where can I get Seismic Qualification Documentation on the Altivar Process?
Issue:
Seismic Qualification Documentation on the Altivar Process

Product Line:
Altivar Process Drive

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
N/A

Resolution:
There is no seismic document for Altivar Process. No test has been performed for this.
However each drive's product datasheet does provide information on vibration and shock resistance.  See example below

For instance, with an ATV630D11N4:
Vibration Resistance:
1 gn (f = 13...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm (f = 3...13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Shock Resistance:
15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27

These values are available in the datasheet of the product (http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=ATV630D11N4).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군