FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
GP3000/4000의 화면 밝기를 조정하는 방법을 알고 싶습니다.
GP 화면의 밝기를 "밝기/대비 조정 바"로 조정할 수 있습니다.
1. 터치 패널의 오른쪽 위 모서리→왼쪽 위 모서리 또는 왼쪽 위 모서리→오른쪽 위 모서리(가로 세로 40픽셀 이내)의 순서로 0.5초 이내에 터치합니다.

참고 : TFT 컬러 LCD의 기종 이외는 대비도 조정할 수 있습니다. 좌측의 "→1/2"를 터치하여 대비 조정 바로 전환하여 대비를 조정합니다. (Contrast)
2. 밝기/대비 조정 바의 [+], [-]를 터치하여 밝기의 강약을 조정합니다.
3. 밝기/대비 조정 바의 [X]를 터치하여 조정을 종료합니다.
1. 터치 패널의 오른쪽 위 모서리→왼쪽 위 모서리 또는 왼쪽 위 모서리→오른쪽 위 모서리(가로 세로 40픽셀 이내)의 순서로 0.5초 이내에 터치합니다.
참고 : TFT 컬러 LCD의 기종 이외는 대비도 조정할 수 있습니다. 좌측의 "→1/2"를 터치하여 대비 조정 바로 전환하여 대비를 조정합니다. (Contrast)
2. 밝기/대비 조정 바의 [+], [-]를 터치하여 밝기의 강약을 조정합니다.
3. 밝기/대비 조정 바의 [X]를 터치하여 조정을 종료합니다.
도움이 되었습니까?
자세히 알아보기
자세히 알아보기